Tratamiento con UV-C: el cambio innovador en la higiene
LAS LUCES SE ENCIENDEN, LOS GÉRMENES DESAPARECEN
¿Sabía que la luz ultravioleta es un desinfectante eficaz y sin productos químicos?
Las soluciones avanzadas de UV-C permiten que la purificación sea fácil y accesible para espacios privados, empresariales y públicos. La miniaturización permite integrar los LED UV-C de mayor eficacia y los detectores de presencia en aparatos públicos y domésticos:
incorporados en fuentes de luz estándar para desinfectar espacios públicos, en cajas de purificación para purificar dispositivos portátiles o en grifos para purificar el agua. Los sistemas inteligentes de filtro de aire utilizan los LED UV-C de ams OSRAM en combinación con los sensores espectrales correspondientes a fin de determinar la calidad del aire con respecto a la contaminación orgánica. Esto permite aplicar innovadoras ampliaciones a los sistemas, por ejemplo, al aire acondicionado: La combinación de LED UV-C y sensores espectrales permite obtener soluciones avanzadas de mantenimiento predictivo, por ejemplo, la sustitución de filtros o la detección de niveles críticos de contaminación con esporas, hongos o bacterias.
Aplicaciones
- Tratamiento para la horticultura
- Tratamiento con UV-C
- Sensores
¿Qué es la radiación UV-C?
El sol emite radiación óptica en forma de luz visible e invisible. Los seres humanos definimos la luz como lo que podemos ver del espectro visible de luz, es decir, la longitud de onda entre el violeta (400 nm) y el rojo oscuro (800 nm). Con respecto al uso de la luz contra los virus y los gérmenes, la atención se centra en un rango por debajo de los 400 nanómetros, la llamada radiación UV. La luz UV se divide en tres rangos: UV-A, UV-B y UV-C. La longitud de onda disminuye progresivamente de 400 a 100 nanómetros. La luz solar ultravioleta de categoría A llega a la tierra casi sin filtrar. La radiación UV-A penetra profundamente en nuestra piel, lo que la hace envejecer. La luz UV-B alcanza nuestras capas superiores de la piel, por lo que es responsable de las quemaduras solares. En cambio, la radiación solar UV-C de onda corta, especialmente la de alta energía, es absorbida completamente por la capa de ozono. Por lo tanto, no hay radiación UV-C natural en la Tierra. La vida en la Tierra se ha desarrollado sin estar expuesta a la radiación UV-C. En otras palabras: Sencillamente, no ha sido necesario desarrollar mecanismos de defensa naturales contra la luz UV-C. Esto abre posibilidades especiales para la ciencia, la medicina y la tecnología.
Los fotones UV-C con una longitud de onda de entre 200 y 280 nanómetros tienen energía suficiente para alterar el ADN microbiano, lo que significa que la exposición a la radiación electromagnética modifica el material genético de los microorganismos e interrumpe su capacidad de reproducción. Como la radiación UV-C ataca la estructura helicoidal del ADN y el ARN, también es eficaz para la inactivación de patógenos multirresistentes.
¿Cómo funciona?
En cuanto al uso de la luz para inactivar los agentes patógenos, la atención se centra en la luz invisible por debajo de los 400 nanómetros, la llamada radiación UV, en particular la luz ultravioleta de categoría C. Aunque tanto la radiación UV-B como la UV-C pueden dañar las células y, por lo tanto, tienen la capacidad de sanearlas, el alcance de la reorganización molecular del ADN/ARN por estas dos radiaciones es muy diferente. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la eficacia con la que puede penetrar la luz en las células de los microorganismos, por lo que la UV-C es más adecuada para neutralizar a los patógenos. La radiación UV-C desencadena una reacción fotoquímica. Según la dosis de luz UV-C absorbida, modifica las cadenas helicoidales de ADN/ARN mediante la formación de dímeros de timina, lo cual interrumpe la capacidad de replicación del patógeno y lo vuelve inocuo.
¿Por qué es tan importante?
Agua limpia. Aire limpio. Superficies limpias. Un entorno puro en el que la salud y la seguridad de todos sean posibles incluso en las condiciones más adversas.
En un mundo interconectado, surgen nuevos retos como los que hemos presenciado recientemente. Nos enfrentamos a los agentes patógenos todos los días. En casa y en el trabajo, desde hacer un recado hasta acudir al médico o usar agua de grifo. La pandemia de COVID-19 ha provocado que aumente la sensibilización sobre la desinfección y, con ella, el deseo de contar con soluciones UV-C eficaces.
La radiación UV-C reduce eficazmente los microorganismos nocivos sin necesidad de utilizar productos químicos.
Productos
100mW OSLON® UV 6060
- Paquete: Envase de cerámica con lente
- Tecnología de chip: Flip chip basado en AlGaN
- Radiación típ.: 150°
- Color: λpeak = 265 nm (● ultravioleta [UV-C])
- Descarga electroestática (ESD): 2 kV según ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Flujo radiante: típ. 100 mW
- Eficiencia radiante: típ. 5.7 %
4.7 mW OSLON® UV 3636
- Paquete: Envase de cerámica con tapa de vidrio integrada
- Radiación típ.: 120° (emisor lambertiano)
- Color: típ. λpeak = 275.0 nm (● ultravioleta [UV-C])
- Descarga electroestática (ESD): 2 kV según ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Flujo radiante: típ. 4.7 mW
- Eficiencia radiante: típ. 2.6 %
13.5 mW OSLON® UV 3636
- Paquete: Envase de cerámica con tapa de vidrio integrada
- Tecnología de chip: Flip chip basado en AlGaN
- Radiación típ.: 120° (emisor lambertiano)
- Color: λpeak = 275 nm (● ultravioleta [UV-C])
- Descarga electroestática (ESD): 2 kV según ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Flujo radiante: típ. 13.5 mW
- Eficiencia radiante: típ. 2.4 %
42 mW OSLON® UV 3636
- Paquete: Envase de cerámica con tapa de vidrio integrada
- Radiación típ.: 120° (emisor lambertiano)
- Color: típ. λpeak = 275.0 nm (● ultravioleta [UV-C])
- Descarga electroestática (ESD): 5 kV según ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Flujo radiante: típ. 42 mW
- Eficiencia radiante: típ. 2.1 %